结果:找到"嘉立创 活动福利 工程师 机械加工 电子 对话嘉立创",相关内容1000条
- 欧美上个世纪的专利插图,不得不佩服以前的机械工程师
- 关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下CNC、钣金、复模加工业务:
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 机械设计 机械工程师 工程图 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-24 10:53:00
- CNC加工老是弹刀过切,如何控制?
- 01加工中常见的弹刀过切问题在加工中,经常会在转角位出现弹刀而导致过切的现象,如果采用合理的刀具和加工方法,是可以将弹刀的机会降低的。弹刀位与加工过切02问题分析及对策如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。弹刀图示刀具变形量的关系式:由上面公式中,我们可知,影响刀具变形的主要因素有三个:L-装刀长度D-刀具直径P-刀具所受的作用力L-装刀长度由公式可知,刀具的变形量与装刀长度是3次方的关系,同样直径的刀具,当长刀增加一倍,其变形量将会增大3倍。在加工时,尽可能缩短装刀长度,以减低弹刀风...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 机械加工 弹刀 过切 嘉立创CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-23 15:59:00
- 【材料知识】塑料基础知识大全(设计用),马上收藏!
- 导语:目前,塑料件设计基本停留在数模设计上,更多的产品工艺设计是在塑料件供应商处。但为了更能抓住客户的痛点和需求点,实现合理甚至最佳设计,我们还是需要具备塑料加工的知识以便能与客户更顺畅地交流。本文收集了几种常见塑料的性能对比参数,希望对大家有参考作用。塑料设计资料表(收藏版)表1塑料性能—种类推荐表表2常用热塑性塑料性能与用途表3常用热固性塑料性能与用途表4塑料的燃烧特征表5塑料的密度、色相、耐热温度和成型性表6常用塑料的脱模斜度推荐值表7常用塑料的收缩率表8塑料工艺方法选用参考表9塑料加工工艺方法用制品设计指南表1塑料性能—种类推荐表摘自机械工业出版社《产品设计材料手册》表2常用热塑性塑...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 塑料材料 加工材料 机械设计 嘉立创CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-23 15:47:00
- 有了这个省钱利器,连钱包都要对我竖大拇指了!
- 很多时候,我们在下单时,往往并不了解:不同的加工材料不同的加工工艺在报价上会有什么区别不同的加工数量价格上又有多大差距更有手快的小伙伴,参数没改就把图纸上传询价了。收到最终审核结果、准备付款时才发现,参数不对!再次上传等待询价,不仅麻烦还浪费时间。太让人崩溃了!得知了大家的需求和困扰后,小嘉化身“狗屁膏药”,日日纠缠技术部小哥开发新功能。就在上周末,新功能开发成功并偷偷上线了!大家日常下单时有留意到页面上多了什么按钮吗?一起来猜一下它是什么~嘿,不跟大家兜圈子了,咱直接解开谜底吧!它就是隐藏在“订单页面”-“查看报价”里的“报价模拟”功能。功能介绍《报价模拟器》是嘉立创钣金基于降低客户成本、...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 嘉立创 嘉立创cnc 嘉立创钣金 钣金加工 钣金 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-22 17:40:00
- 送工程师定制款鼠标垫!
- 即日起,在嘉立创集团旗下PCB、SMT、立创商城、FA机械/电气零部件商城、钢网、3D打印、CNC、钣金业务线下单,就送嘉立创电子工程师定制款防滑鼠标垫!(客户需在下付费订单且订单金额>1元时,选择是否需要随货赠送一个工程师定制款鼠标垫),首批28万份送完即止!送28万份工程师定制款鼠标垫春节前就已经有部分小伙伴收到了嘉立创为电子工程师们专门定制开发的鼠标垫。有的小伙伴不禁疑惑,一个普普通通的鼠标垫还需要专门定制开发嘛?一个普通的鼠标垫做起来不难,但要用心做一款符合电子工程师使用场景的鼠标垫可不容易。点击图片打开原文查看《工程师定制款鼠标垫视频介绍》一款好的鼠标垫,首先要考虑是否丝滑。...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创 活动福利 工程师 机械加工 电子 对话嘉立创 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-01 09:34:00
- 常见的CNC机床|数控线切割/电火花切割机
- 在日常生活中,经常看到电器在开关闭合或断开的瞬间产生火花,火花所产生的高温在触点上融化出现凸凹不平的斑点,这就是电腐蚀现象。电腐蚀会造成开关接触不良,最终损坏,这是它有害的一面。但是随着人们对电腐蚀现象的深入研究,不但能够通过科学的方法减小并防止腐蚀,而且已经成功的利用电腐蚀对金属进行各种加工,从而发明了电火花加工方法。数控线切割/电火花切割一根细细的金属丝在金属材料上划动,伴随着火花飞溅,不一会儿,金属工件便切割完成了。这就是线切割——一种利用电蚀原理进行加工的加工方式。它并不是通过金属线直接将工件切开,而是利用移动的金属丝作工具电极,在导电性能良好的金属丝和金属工件间通电,当两者的间隙足...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC CNC加工 数控机床 线切割 电火花 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 10:15:00
- 常见的CNC机床|车铣复合加工中心
- 前面我们提到,车床和铣床都各有优缺点:车床能够加工出旋转对称的零件,铣床能够加工出平面和复杂形状的零件。然而,在现代机械加工领域,需要加工的零件往往复杂且精度要求高,单一的机床加工已经无法满足生产需求了。因此,产生了一种新的机械加工方式——复合加工。复合加工就是把几种不同的加工工艺,在一台机床上实现。包括车铣复合、切削与3D打印复合、激光与冲压复合等。而其中发展最快、应用最广的一种,就是车铣复合加工。一、车铣复合车铣复合加工中心既可以做车削加工又可以做铣削加工的工件。它相当于一台数控车床和一台数控加工中心的复合,可以一次性完成一个工件的全部或者大部分加工,所以又称为小型生产线。适用性:车铣复...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC CNC加工 嘉立创 机械加工 机械制造 数控机床 车铣复合 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 09:59:00
- 解答两则|压铆螺母的选型库?钣金加工生产要出哪些图?
- 之前收到了一些客户朋友提出的问题,在这里我们也将回答整理出来供参考。问题一、压铆螺母的选型库?关于压铆螺母和压铆螺柱,从M2-M6常用的螺母,及长度在4-20(都是整数)MM以内的压铆螺柱规格都是备有现货(包括盲孔和通孔),同样规格4-20MM(都是整数)以内的压铆螺钉也都有备货,材料是以铁和不锈钢为主(均有现货库存),铝压铆螺母的稳定性还在测试当中(压得不紧,容易脱落),暂时没有主要投放,铝件压铆暂时主要以铁为主。(强度还可以,最大影响主要在于铝材需要压铆的,铁的压铆件不能氧化,只能是在氧化后再进行压铆操作,颜色会不统一,有些压铆件也必须是在折弯前进行的压铆,得考虑到压铆避让问题)在此之外...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创钣金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 09:41:00
- 什么是CNC?
- 一、什么是CNC?玩机械的不知道CNC是什么可说不过去,如果你有搞机械、玩机械的想法,如果你还不明白机械是怎么加工出来的,那么就跟着小编的来了解一下吧!所谓的机械加工,就是通过车、铣、刨、磨、镗、钻、电火花、剪板、折弯、激光切割等加工方式,把各种毛坯料加工成我们所需要的形状和精度尺寸,能完成这些加工的设备我们都可以称为机床。传统的机械加工都是用手工操作普通机床作业的,加工时用手摇动机械刀具切削金属,靠眼睛用卡尺等工具测量产品的精度的。点击图片即可观看视频而在普通机床的基础上,加入计算机数字控制技术,就叫数控机床。数控机床可以按照技术人员事先编好的程序自动对产品和零部件直接进行加工,也就是我们...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-26 15:02:00
- 嘉立创-机械工程师设计交流群
- 嘉立创机械零部件商城致力于打造工厂自动化零部件一站式采购平台,产品涵盖导向轴等机械常用零件、直线运动零件、传动类零件、紧固零件、电机驱动、气动类等产品类别;可免费生成3D图库下载,提升自动化设备供给效率,降低综合成本。【部分生产加工设备】添加企业微信进机械工程师设计交流群上万款机械设计图免费使用
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机械工程师 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-02 16:36:00
返回